This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:SCI 编程

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413750/tms320f28035-sci-programming

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

您好!

我使用 TMS320F28035 MCU、并想在 MCU 工作时对其进行编程。 为此、我通常将 TDO 引脚设置为0以进入引导模式1。 但在某些设计中、我不会拉低至 TDO 引脚。 如何在没有任何硬件干预的情况下进入相同模式(模式1)。 是否可以使用闪存或 Emu 模式进行编程。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yavuz:

    是的、您应该能够 使用仿真模式对闪存进行编程。 这在 F2803x_dev_user_guide (C2000Ware_5_03_00_00\device_support\f2803x\docs)的第16页进行了介绍。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles、

    它可能很有用。 是否有相关示例代码  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yavuz:

    示例代码位于 C2000ware 中的以下位置:  

    C2000Ware_5_03_00_00\device_support\f2803x\examples\c28\f2803x_flash_kernel

    谢谢!

    Charles