This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:实施锁相环

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, PMP23338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1403610/tms320f280039c-implementing-the-phase-loop-locked

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WAREPMP23338

工具与软件:

我在实施 PLL 代码时遇到了问题。

在 PLL 中、如何设计 LPF 滤波器、或如何考虑三相有源终端转换器的 LPF 系数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F280039C

    工具与软件:

    我正在使用有源前整流器、对于控制器件、检测相位需要 SPLL。 我看过 TI 的文档;这里需要一个 LPF、我想知道在以下文件中如何考虑系数 b0&b1:ti\C2000_sdk_4_04_00_00\libraries spll\spll_3srf Ware_Digital。 如何计算该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chaluvadi

    请参阅 pmp23338参考设计。 这使用单相 SPLL 进行控制。 我希望您能够了解如何确定系数的值。

    谢谢你

    侯赛因·阿米尔