工具与软件:
你(们)好
当我把一个变量设置为固定的 RAM 地址、、、但当我使用 CCS 进行调试 ?并观察来自内存浏览器的值时、我看到这个变量仍然等于0、但当我已经将这个值初始化为1时、为什么这个
代码配置如下:
CMD 配置:
CCS 存储器浏览器结果:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
当我把一个变量设置为固定的 RAM 地址、、、但当我使用 CCS 进行调试 ?并观察来自内存浏览器的值时、我看到这个变量仍然等于0、但当我已经将这个值初始化为1时、为什么这个
代码配置如下:
CMD 配置:
CCS 存储器浏览器结果:
将 RAM1长度缩短为 0x000FF0 (减去一个以上的单词
许先生、您好!
有一个 x49c 勘误表、LSRAM 段的末尾必须定义为末尾长度下1个字。 想知道这是否是问题所在? 也许可以使用 CCS 编辑器内存浏览器检查#prama 是否已复制到 LSRAM 部分。