This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:限制电机消耗的功率

Guru**** 2927480 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414165/tms320f280025c-limit-power-drawn-by-motor

器件型号:TMS320F280025C

工具与软件:

您好!

我们正在基于 TMS320F280025C 和通用电机控制实验室设计太阳能泵、我们需要解决一个问题。

我们根据太阳能电池板的 MPPT 来控制泵的速度、并且泵能够在最佳 MPPT 点运行、但是当施加突然负载时、电池板电压会快速下降、从而触发欠压保护。

我们能够检测电池板电压下降并尝试调整基准速度来匹配可用功率、但在速度降低之前、触发欠压条件。  

是否可以快速降低电机消耗的电流以避免太阳能电池板电压折叠或是否建议设置电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将速度 PI 的电流限制设置为使电压下降听起来不合理。 您可能还需要调整速度 PI 和电流 PI、以便它们能足够快地进行反应。

    我们能够检测电池板电压下降并尝试调整基准速度以匹配可用功率、但在触发电压不足条件时速度降低之前。  [报价]

    这种想法也可行、但电流输出降低可能需要更快地发生。

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回复、我将尝试在速度 PI 中设置电流限制。  

    正如您指出的、电流和速度 PI 的响应很慢。 我们将尝试调整控制器以实现更快的响应、但我们将保留速度 PI 中的电流限制作为备用、以防万一。