This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:识别 OST 中断

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414282/launchxl-f28379d-identification-of-an-ost-interrupt

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

您好!

我使用3个 CMPSS 通过 ePWM XBAR 生成3个跳闸信号:TRIP4、TRIP5和 TRIP7。

这3个跳闸信号进入 ePWM 模块的数字比较子模块、该子模块会生成 DCAEVT1。

DCAEVT1是一次性跳闸区的源之一、我使用 ePWM TZ 中断。

在 TZ ISR 中、我可以确定:

- 由于 ePWM_getTripZoneFlagStatus 函数而导致中断的事件(OST)

-由于 EPWM_getOneShotTripFlagStatus 函数导致 OST 的来源(AEVT1)

但是、识别引起 DCAEVT1事件的跳闸信号的正确方法是什么?

谢谢你