This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:应用问题。

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414790/tms320f2800137-application-issues

器件型号:TMS320F2800137
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 C2000 Ware_Motor 45101_SDK_5_02_00_00 (universal_motorcontrol_lab)。

电机启动失速存在问题、电机启动失速会持续几秒钟、然后再缓慢启动。
可在软件上调整哪些参数?
电流启动波形和电动机启动视频如下:

e2e.ti.com/.../F2800137_5F00_MOTO2.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    这是什么构建级别? 电机失速时是否发生跳闸?

    您使用的是传感器反馈还是无传感器 FOC?

    此致、

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    buildlevel 4.sensorless FOC。 电机参数已更改为其真实值、并且正常运行、不报告任何故障、在启动前延迟几秒钟除外