This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:带有 SysConfig 的 DMA 配置

Guru**** 2932990 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1411374/tms320f28p650dk-dma-configuration-with-sysconfig

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!  

  我无法理解为什么在 CPU1中添加新的 DMA 通道时、CPU2中的 DMA 量也会递增1。 如下图所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是哪个版本的 C2000ware? 我将尝试复制该行为。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 C2000Ware 从 C2000Ware_5_02_00_00更新为 C2000Ware_5_03_00_00后 、该问题已经消失了。 您的团队可能已经修复了此错误。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到它解决了问题。 然后、我将关闭该主题、如果您有任何其他问题、可以随时创建另一个主题。

    此致、

    Delaney