This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLA 无法读取@程序

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1407036/tms320f28p650dk-cla-could-not-read-program

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、TI 的工程师。 当我将 CLA 任务运行到 RAMLS8和 RAMLS9中时、我在 CLA 任务中使用__mdebugstop ()期间遇到了此问题。 反汇编窗口中指示了什么??? 无法读取0x00004586@程序:执行状态阻止了访问[代码=0x400000]、为什么会发生这种情况? 如何解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。 您有哪些 CCS 调试配置?  可通过 Project >> Properties >> Debug >> Auto Run 和 Launch Options 访问此功能。 您能否确保在实时选项中有以下选择:

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney。

      我使用的是 CCS v12.4.0。

      我想我已经确认该开关已根据您的方向打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     从 CLA 的角度来看、LSRAM 8和 LSRAM 9应分别映射到地址0x00004000和0x00006000、因此看起来程序未正确映射。 您能否尝试 在 C2000ware (pathL [C2000ware install]/driverlib/f28p65x/examples/c28x/cla)中的 cla_asin_LS8_9示例中使用链接器 cmd 文件? 如果您还没有看到该示例、看看它也可能会有所帮助。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我已经尝试了 您提到的 CLA_ASIN_LS8_9示例。  它没有发生在最近。  感谢您的 答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到;我将关闭此主题、但如果您遇到任何其他问题/有任何其他问题、可以随时打开另一个主题。

    此致、

    Delaney