Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
亲爱的大家好
我想使用 eCAP 来实施以下操作:
1) 1)捕获第2个上升、然后中断、并触发两个同步 ADC。
2) 2)启动一个5us 的计时器、下降沿清除计时器的计数。
3) 3)计时器将在时间增加后产生中断。
谢谢!
BR
jjl3

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
工具与软件:
亲爱的大家好
我想使用 eCAP 来实施以下操作:
1) 1)捕获第2个上升、然后中断、并触发两个同步 ADC。
2) 2)启动一个5us 的计时器、下降沿清除计时器的计数。
3) 3)计时器将在时间增加后产生中断。
谢谢!
BR
jjl3

尊敬的 jjl3:
听起来、您需要配置 ADC、eCAP、CPUTIMER、外设、才能使所有这些组件协同工作。 eCAP 只能在第二个上升沿生成中断。 其他一切都必须通过 ADC 或 CPUTIMER 配置完成。
[报价 userid="11217" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413447/tms320f280049c-how-to-capture-the-2nd-rising-edge-using-ecap "]捕获第二个上升然后中断、请参阅我们的 SDK、了解 eCAP/ADC/CPUTIMER 示例。 我们有一个具体的 eCAP 示例、其中显示了在边沿上生成中断的情况、而在 您需要的情况下、则是第二个边沿。
通用示例显示在捕获边沿上生成套管中断的位置位于以下位置: C:\ti\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\driverlib\f28004x\examples\ecap
Bin Xi 说:2) 2)启动一个5us 的计时器、下降沿清除计时器的计数。
[报价]启动计时器、何时触发它启动? 在中断例程中、您可以清除计时器的计数器。
Bin Xi 说:计时器将在时间用完后产生中断。此致!
Ryan Ma