This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM-1000

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TIDM-1000, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414068/tidm-1000-tidm-1000

主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、 TIDM-1000、 SysConfig

您好!

我想 在  "TMDSCNCD28379D"上使用 TIDM-1000的"pfc3phvienna_F2837x"代码、我启动 main.syscfg、定义了所有整流器参数(如电感值、RC 检测滤波器值、电压等)、我可以更改它们。

单击"Device Vİew (器件)"时、我得到"F28004x (器件 ) F28004x_100PZ (器件)"、我认为应将其更 改为"F28379D"。  

我如何更改它、并且我应该根据"表2 "定义 PWM、ADC、GPIO 引脚。 "设计指南:TIDM-1000 TIDUCJ0G–2016年11月–2020年4月修订"中的"用于板载功率级控制的关键控制器外设"?

此致、

Vedat  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedat:

    添加了新的断点并删除了 F28004x。 这会导致 SysConfig 器件名称覆盖。 这不会影响任何外设等。。。  

    此致、

    Uttam