This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:f28m35h 芯片的 CSM 实现

Guru**** 2981990 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, SYSCONFIG, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413210/f28m35h52c-csm-implementation-for-f28m35h-chip

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 controlSUITE

工具与软件:

在 f28m35h52c 芯片中检查 CSM 的任何可用示例,我想尝试 cortex m3 ,但 f2807x 系列的所有示例都非常不同,有链接指针在该 chio 中不可用,也在.cmd 文件中提到它

/*以下选项允许用户对 Z1和 Z2 DCSM 安全性进行编程*/
/*值、包括 CSM PSWD、ECSL PSWD、GRABSECT、GRABRAM、 和 FLASH EXEONLY */
/* driverlib/dcsm_z1_secvalues.s 和 driverlib/dcsm_z2_secvalues.s 文件*/
/*必须包含在闪存项目中、以下2行才能采用*/
/*效果。 */
-保留=dcsm_z1_secvalues.obj (.z1secvalues,.z1_csm_rsvd)
--retain=dcsm_z2_secvalues.obj (.z2secvalues,.z2_csm_rsvd)

我如何包括上述文件。

另一个更相似的示例将会更有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:

    为了澄清、您使用的是 F28M35x 还是 F2807x? 如果使用 F2807x、我建议使用我们的 DCSM driverlib 示例之一、并使用 SysConfig DCSM 工具对 DCSM 设置进行编程。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 F28M35x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已下载 controlSUITE? 您看到任何 CSM 示例了吗。 我将在我这边下载以进行确认。

    ——路加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经下载了控制套件。 似乎没有任何 CSM 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivetha:

    1)很遗憾、我们没有计划为该器件添加任何新示例。 请告诉我在开发代码以利用 CSM 模块时需要什么进一步的帮助。

    谢谢!

    Luke