This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:该器件上的差分模式 ADC 输入模式共模电压是多少?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415685/tms320f28p650dk-what-s-the-differential-mode-adc-input-mode-common-mode-voltage-on-this-device

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

尊敬的专家:  

下面是 F28388数据表上 VerfCM 的 ADC 输入信号共模电压、  

但在 f28P65数据表中、我们没有得到这种数据。  

我能否获得您的帮助以了解 F28P65的此参数?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    VREFCM 在脚注2中的计算方式为(VREFHI+VREFLO)/2。  当使用2.5V 的 VREF 且 VREFLO 连接到 VSSA (0V)时、VREFCM =(2.5V + 0V)/2 = 1.25V。  另请注意、共模电压应在 VREFCM+/-50mV 范围内

    此致、

    Joseph