This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:SPI 通信错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415144/tms320f2808-spi-communication-error

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件: TMS320F2812

工具与软件:

TMS320F2812和 TMS320F2808使用 SPI 接口相互通信、2812是从器件、2808是主器件、2808在500ms 周期内将数据发送到2812。 如果2812无法接收 SPI 数据、则记录 SPI 异常。 如果2812可以接收数据、则 记录 SPI 正常。 上电后、运行一段时间的电路板开始出现 SPI 异常、正常、异常、正常、然后出现异常。 重复上电、 SPI 仍然异常。
静止一段时间后、上电后、SPI 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个问题可以帮助我更好地了解情况:

    • 能否详细说明问题的性质? 您是否能够对4条 SPI 线路施加示波器? 这通常是帮助了解问题所在的最简单方法。 您是否在4条 SPI 线路上看到正常行为?  
    • 当您说"异常"时、这意味着什么? 您是否看到特定错误? 是您只是收到了不正确的数据吗? 当您看到"异常"行为时、是否存在相似性或模式?
    • 上下文是什么-数据类型以及您要在两个器件之间尝试交换多少数据?

    此致、

    Allison