This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:微控制器在110°C 停止工作-显示为未加载固件(电流消耗非常低)-假定自2019年以来存在闪存访问问题(数据表修订版 O)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414562/tms320f28335-microcontroller-stop-working-at-110-c---appears-as-no-firmware-loaded-very-low-current-consumption---assumption-of-flash-memory-access-issue-since-2019-datasheet-rev-o

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

嗨、团队:

关于这两个文档(修订版本很重要):

  • "TMS320F2833x、TMS320F2823x 实时 MCU 器件勘误表(器件版本 A、0)、修订版 N"
  • "TMS320F2833x、TMS320F2823x 数字信号控制器(DSC)、修订版 O"

以及我们在 TMS320F28335方面的经验:

  • 对于自2020年(2019年可能生产)以来生产的器件、最大闪存"编程时间"和"擦除时间"乘以8。
  • 在110°C、某些 DSP (在 2023年制造的2个不同批次的器件中约30%时观察到)的消耗与在  闪存中未加载固件时测得的消耗相同。 当温度降低时、DSP 恢复正常行为(无闪存擦除或损坏)。

我们假设有一些东西已发生改变、设计或制造过程、影响了 DSP 闪存或对其的访问。

您能否确认我们的假设?  我们错过了 PCN 吗?

如果确认了此假设、您是否会告知受此修改影响的第一批(生产日期代码)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    关系  

    [报价用户 id="457964" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414562/tms320f28335-microcontroller-stop-working-at-110-c---appears-as-no-firmware-loaded-very-low-current-consumption---assumption-of-flash-memory-access-issue-since-2019-datasheet-rev-o "]
    • "TMS320F2833x、TMS320F2823x 实时 MCU 器件勘误表(器件版本 A、0)、修订版 N"
    • "TMS320F2833x、TMS320F2823x 数字信号控制器(DSC)、修订版 O"
    [报价]

    在 Revo DS 之前、DS 中并未列出编程和擦除时间的最大值。  目前器件没有变化、我们添加了最大值、以便在整个温度范围内的上限范围内提供一个电容、从而避免 API 的超时在所有器件上过短。

    [报价用户 id="457964" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414562/tms320f28335-microcontroller-stop-working-at-110-c---appears-as-no-firmware-loaded-very-low-current-consumption---assumption-of-flash-memory-access-issue-since-2019-datasheet-rev-o "]

    以及我们在 TMS320F28335方面的经验:

    • 对于自2020年(2019年可能生产)以来生产的器件、最大闪存"编程时间"和"擦除时间"乘以8。
    • 在110°C、某些 DSP (在 2023年制造的2个不同批次的器件中约30%时观察到)的消耗与在  闪存中未加载固件时测得的消耗相同。 当温度降低时、DSP 恢复正常行为(无闪存擦除或损坏)。
    [报价]

    对于第一个要点、只要编程或擦除时间在 DS 规格范围内、这正是我们在器件上所能保证的。  与上述情况类似、我不知道制造工艺在2019年或最近发生了任何变化。

    对于第2点以及帖子的标题;您可以看到某些器件在室温(或某个温度低于110)下正常工作、达到此温度后会立即停止工作。  当发生这种情况时、您会观察到流入器件的电流与未编程的器件匹配。  对吗?

    您是否在这个温度下编程/擦除而那个不工作、或者根据您认为闪存不正确的高温行为?  由于该器件可以在较低温度下工作、因此闪存必须完好无损、我认为发生的任何操作都与编程/擦除时间无关。  

    当您发现此问题时、如果器件在高温下下下下电上电或重新启动、还是在器件已在运行且温度升高的情况下也会出现?

    此致!
    Matthew