This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:F28388SPTPSR

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415478/tms320f28388s-f28388sptpsr

器件型号:TMS320F28388S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

请建议将 RTOS 与 F28388SPTPSR 配合使用。

另外、请详细说明 RTOS 的支持和成本核算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maheswari:

    作为 TI C2000Ware SDK 产品的一部分、我们支持适用于所有第3代 C28x 器件(包括 F2838x)的 FreeRTOS。 此软件是免费的、可以在的 C2000Ware 中找到 C28x 端口和示例演示 内核/FreeRTOS 子目录中。

    Wittenstein 还支持 SAFERTOS、用于 C28x 器件。 该软件已获得许可、您可以 在此处找到更多详细信息

    谢谢!

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以使用 TI RTOS 吗?  
    您能否详细介绍一下支持和成本?
    我们不考虑开源。我们是开放的、可浏览已获许可的开源产品。