This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:在基于 TI 的 MATLAB 环境中将 MTPA 添加到无传感器模型

Guru**** 2523150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414205/launchxl-f280039c-adding-mtpa-to-sensorless-model-in-ti-based-matlab-environment

器件型号:LAUNCHXL-F280039C

工具与软件:

您好!

我在 MATLAB 中使用基于 TI 的系统开发一个无传感器电机控制模型。 我对将每安培最大扭矩(MTPA)策略积分到该模型感兴趣。

问题:

在 TI 环境中是否可以将 MTPA 控制策略添加到无传感器模型中? 如果是、实施这项措施的关键步骤或注意事项是什么?

非常感谢您提供任何指导或资源!

谢谢

Sankara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有几个 Matlab 中用于 TI C2000器件的 MTPA 示例。 您可以参考这些示例、并将您的问题发布到 Mathworks 技术论坛以使用 Matlab。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您了解如何将 MTPA 集成到我的无传感器电机控制模型中。

    您能否向我介绍一下与 TI 环境中的 MTPA 实施相关的任何具体文档或应用手册? 此外、MATLAB/Simulink 中是否有任何示例项目展示了此策略?

    非常感谢您的指导!

    谢谢!

    Sankara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我介绍一下与 TI 环境下 MTPA 实施相关的任何特定文档或应用手册?

    通用工程和实验用户指南中提供了技术说明: https://www.ti.com/lit/spruj26

    MATLAB/Simulink 中是否有演示此策略的示例项目?

    您可以在 Matlab 帮助中搜索"MTPA"、并找到相关示例。