This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:项目是否可以与多个处理器系列配合使用?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415544/tms320f28386s-can-projects-work-with-multiple-processor-families

器件型号:TMS320F28386S
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我们的最终代码由多个项目构建、其中一个项目特定于该产品。  其他工程是设计用于在任何产品上运行的一般工程。  每个都内置于 ABS 文件中、并链接这些文件的集合以生成最终的图像。  现在、我们将添加第二个处理器系列、并使用以前使用的一般项目。  显然、主工程必须绑定到正确的处理器。  但是其他项目是否需要 、尤其是在它们不访问任何硬件的情况下?  BTW 这两个系列都使用 C28处理器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您要使用哪两个处理器系列?  这些通用工程是否使用任何器件外设? 每个器件系列在器件硬件和软件方面都有细微差异。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我们使用的是 TMS320F28379和 TMS320F28388系列。  我不希望硬件部分在 IP 和地址不相同的情况下工作。  只有一个常规项目涉及 HW、我们期望该项目会因两个系列之间的差异而发生变化。

    不涉及硬件的项目是需要关注的项目。  目前、它们是针对379和特定的调试探针设置的。  但是、主工程可以具有这种组合、也可以有一个388以及不同的调试探针。  因此、问题是这些非 HW 379项目是否能够与388项目正确链接、以及是否可以在388环境中进行调试而无需修改。  如果是、那么我们可以在基于这两个系列的产品上使用这些项目。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Delaney、

    我已经问过这个问题。  直到现在、我才能实际对其进行测试。  到目前为止一切顺利。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368780/tms320f28388d-can-projects-built-with-the-379d-build-and-run-with-the-388d

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    如果主要问题是调试探针、该探针是通过 CCS 项目中的目标配置文件配置的、因此只需更改您正在使用的 CCXML 文件即可。 您还需要将链接器 cmd 文件更改为用于 F2838x 器件系列(您链接的其他线程中提到了该文件)。 您希望确保用于从 device.h 和 device.c 初始化器件的函数引用了 F2838x 文件。 为此、我建议从 C2000ware 导入一个空的 F2838x 工程、并复制您的代码到该工程中。

    如果您遇到任何其他问题、请告诉我。 看看我们的迁移工具: C2000迁移可能也会有所帮助

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我不知道调试器由目标配置文件控制。  这是很好的消息。  是的、我们更改了 cmd 文件、但没有更改纯粹合乎逻辑的工程。  我们预计、任何确实使用硬件外设的项目都将需要绑定到388的新项目。

    谢谢!