This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:连接至运行目标的调试配置而不停止

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412837/tms320f280037-debug-configuration-connect-to-running-target-without-halting

器件型号:TMS320F280037

工具与软件:

您好!

当程序正在运行时、我想通过 XDS200调试探针连接到 TMS320F280037、而不闪存新代码且不停止运行。

在阅读其他文章时、我尝试了以下调试配置:

在调试配置的程序选项卡上、选择 Load Symbols Only。

在目标选项卡上:

取消选中 Halt the target on connect (在连接时停止目标)

选中启用实时模式

选中启用礼貌模式

然后、我被困在这一点、并且此窗口会无限期加载。

我也尝试过粗鲁的模式,但被困在这里:

如何解决此问题?

谢谢!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为需要编辑/删除 GEL 文件以停止 GEL 在连接上停止。 我认为对于28x、除非明确启用实时模式、否则驱动程序将在连接时自动发出暂停命令(即使调试器或 GEL 不是如此):

    功能屏幕记录:

     e2e.ti.com/.../28x_5F00_realtime_5F00_connect.mp4

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、如何编辑 GEL 文件以允许连接到目标而不停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不在办公室,直到9月19日,我将尝试尽快回到你回来。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以尝试在 OnTargetConnect ()函数中诚实地注释所有内容。

    请查看将其与上述说明相结合是否可以解决您的问题。  

    此致、

    Ben Collier