This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:TIDM-1000:TIDM1000 PFC Vienna 评估板;使用 DAC

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416655/tidm-1000-tidm-1000-tidm1000-pfc-vienna-eval-board-use-of-dac

器件型号:TIDM-1000
Thread 中讨论的其他器件: powerSUITEC2000WARE

工具与软件:

您好!

出于调试目的、我想使用 TIDM-1000 PFC 评估板(连接器 J5)上提供的 DAC:

在 powerSUITE SW 中、我认为 DAC 函数未被使用、我说得对吗?

如何修改代码以使用它?

谢谢!

此致、

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:  

    请使用非功率套件版本的固件。  电源套件版本的顶部添加了 GUI 接口。  

    使用 非 powerSUITE 会更简单地进行调试/修改。

    谢谢、此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uttam:

    好的、我看到了。 因此、当我使用非电源套件版本时、我不再能够使用 GUI、而且我必须手动修改代码、对吧?

    然后、如何修改代码以使用 DAC?

    谢谢!

    此致、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julien:

    启用 GUI 的情况下也可以完成(过程更长)、因此我推荐使用非电源套件。  

    用于 DAC 调试。 启用这些外设、库中提供了以下示例:

    路径:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\dac

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我的 DAC 现在可正常工作(目前具有恒定值)。

    您是否知道 DAC 输出是否可以每50kHz 周期更新一次? 或25 kHz?

    在示例代码中、写入 DAC 值后有一个2µs 延迟、它是强制的还是我们可以降低此延迟?

    //连续设置 DAC 输出值
    //
    while (1)

    DAC_setShadowValue (daca_base、dacVal);
    DEVICE_DELAY_US (2);
    }

    谢谢!

    此致、

    Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC 更新可根据您所需的频率完成。  

    器件延迟也可被更改。 通常、计算应在器件更新之前完成。 因此始终会保留一些微小的延迟。  

    谢谢  

    Uttam