This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800132:TMS320F28P65x 实时微控制器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415309/tms320f2800132-tms320f28p65x-real-time-microcontrollers

器件型号:TMS320F2800132
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我对差分 ADC 有疑问。  

我在 TMS320F 数据表中找到了差分 ADC 输入模型。 通常、有一个附加开关将 S&H (Ch 电容器)放电到接地。 但是、我无法找到此开关的详细信息。 此开关是否直接接地? 您能否提供确切的电路图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alphons:

    F28P65x 没有将采样电容器放电至0V 的选项。  为了确保采样电容器充电至被采样的信号电平、根据输入阻抗、留出足够的采样时间。  SOC 配置中的 SysConfig 会为您执行该计算、前提是源阻抗已知。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  S&H 电容器是否向输入源侧放电? 例如、对于正弦信号、S&H 电路会保持电荷、直到输入电压达到峰值。 峰值结束后、S&H 电容器应该放电、对吧? 会放电至输入源极侧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、只要提供了足够的采集时间、S&H "放电"将至与输入侧相同的电平。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、采样周期为10µS μ s、采样窗口为150nS 时、如果保持电容器(Ch)为7.5pF、开关电阻(Ron)为700欧姆、那么采样保持(S&H)电路可以在25nS 内放电(假设时间常数为5nS)。 这样 ADC 就可以跟踪输入电压。 不过、如果输入电压在该时间内降低、放电到输入电路是否会增加输入端的电压?" 我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alphons:

    正确、由于采样开关将 Ron 和 Csamp 连接到 SH 的输入端、因此 Csamp 上的电压可能会从输入引脚流出、具体取决于源的输入阻抗。  实际上有一个相关的应用手册。  在实际应用中、源将具有一些有限阻抗、因此整个输入电路将是两级 RC、并将解析为电荷共享电路。  在 ADC TRM 部分的开头、您将找到指向下面应用手册的链接:

    请在有机会时随时查看。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    感谢您的答复。 我看过了《构建 SAR 模型 ADC》视频系列 https://www.ti.com/video/5466207483001#tab-1。

    我对转换时间和放电时间设置有疑问。 在本例中、ADC 每1ms 采样一次、采样窗口为290ns。 不过、放电时间指定为10ns、延迟为987ns。 理想情况下、放电应在采集开关关闭后发生、对吧? 那么、在290ns 后、电容器应该放电、对吧?