工具与软件:
尊敬的专家:
我正在尝试根据3L ANPC 逆变器的电流限制来实现 PWM 保护方案。 此逆变器具有3个相位和2个桥臂。
在一个相位和一个桥臂中、有六个开关、生成 PWM 信号、如下所示: 
根据上面显示的开关、有六个 PWM 信号需要跳闸。 它们必须基于额外的4个信号跳闸:
a.正跳闸信号-基于 GPIO 的信号
b.负跳闸信号-基于 GPIO 的信号
C.电流限制使能信号-基于 GPIO 的信号
d.正弦基准极性-基于软件的信号
因此、总共需要在逻辑块中输入10个信号。
据我所知、一个 CLB 逻辑块中最多可以导入8个 CLB 输入信号。 
是否可以向 CLB 逻辑块导入10个信号? 或者是否有其他方法可实现这一目的?
如果需要更多信息、请告知我。