This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:诊断故障电路板的检查清单

Guru**** 2502335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415876/tmdscncd28388d-checklist-to-diagnose-faulty-board

器件型号:TMDSCNCD28388D

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我的客户最近在开发软件时烧录了2个 F2838x controlCARD、它们使用 DC-DC 和 OBC。 电路板突然停止工作:无 PWM 输出、LED 熄灭等 它们无法再通过 JTAG 连接到目标。 但是、他们尚未检查电源。

我们是否有核对表来帮助客户诊断有故障的 controlCARD?


此致、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francois:

    以下是我建议的步骤。  

    1.检查 controlCARD 上的所有电源。 客户需要参考原理图以获取电源树和测试点信息。

    2.检查 F2838x MCU 的电源、复位和时钟输入。 电源需要处于有效电平、时钟需要开启、并且复位需要很高。

    3.检查设备管理器中是否存在嵌入式 XDS110。

    4.从 CCS 执行"测试连接"以确定与 MCU 的通信是否可用。

    https://www.youtube.com/watch?v=o_2iMqZ1EbU