This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:USB 记忆棒-读取/写入

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414764/tmdxiddk379d-usb-stick-read-write

器件型号:TMDXIDDK379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

专家、您好!

一个非常愚蠢的问题。 我是否可以使用 F2838xD USB 接口从 USB 记忆棒读取数据或将数据写入 USB 记忆棒? 如果存在、通过 F2838xD USB 接口从 USB 记忆棒进行写入和读取的程序示例在哪里?

非常感谢提前和最好的问候- Bui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以参考 C2000Ware 中提供的"usb_ex7_host_msc"示例。  该示例 演示了如何从 USB 海量存储类设备读取文件系统。  

    该功能经过增强、还可以执行写入操作 。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Siddharth、

    非常感谢!

    祝您度过美好的一天、祝您愉快- Bui