This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:TMS320F28P659DK-Q1:SysConfig LS8 LS9

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416200/tms320f28p659dk-q1-tms320f28p659dk-q1-sysconfig-ls8-ls9

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

CCS 版本:12.8.0.00012 使用 SysConfig (具有混合的 driverlib 和 bitfield)来支持 CLA。 此外、ROM 中的 CLA 数学(适用于 CLAsincos_inline)当 LS8和 LS9用于 CLA 程序代码时、程序不会从闪存复制到 RAM。 反汇编/存储器浏览器在调试符号之间的区域显示0000。 即使在 Board_init 无法复制后再次使用 SysConfig 生成的 cla_init ()。 其他 LS RAM 可以。 这可能与 SysConfig 和较低的链接器地址相关。

Win 11 Pro 版本10.0.22621内部版本22621

目标定制板-调试器 XDS200 (TI/SD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已知问题。 需要为 memcpy 添加偏移量

    SysConfig 需要修复、否则会出现更多报告