This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:GPIO29突然变为低电平将导致 F2808无法正常引导

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415578/tms320f2808-gpio29-suddenly-low-will-lead-to-f2808-cannot-boot-normally

器件型号:TMS320F2808

工具与软件:

当 F2808上电时、GPIO18、GPIO29和 GPIO34被上拉以进入引导模式、并且 ROM 被启动。
是否在此过程中加载程序。 GPIO29电压是否突然变为低电平、从而导致引导模式改变并导致引导失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在引导 ROM 执行期间、固件会读取这3个 GPIO 以确定引导模式。  如果在 BROM 执行期间引脚状态未保持在正确的状态、这可能会导致器件选择不正确的引导模式。  数据表第37页的下表给出了正确读取引导引脚所需的保持时间。

    此致!

    Matthew