This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:运行 Instaspin 时出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305, CONTROLSUITE, TMS320F28069, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416782/launchxl-f28069m-issues-with-running-instaspin

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8305controlSUITETMS320F28069、

工具与软件:

大家好! 将 launchpad 连接到 instaspin 时遇到问题。 我已经下载了 motorware、CCS 和 controlSUITE。 我已经浏览过入门指南、非常令人困惑。 我还同时使用 DRV8305 EVM、 请简单地告诉我如何将该板连接到 instaspin、以便我可以利用该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    项目也可以通过 CCS 运行、这样可以简化初始连接。 例如、我要运行的是随机选择的 proj_lab10b。

    1. 启动 CCS 并导入相关工程
      1. BOOSTXL-DRV8305的 F2806xM 项目位于:
        {motorware 安装位置}\sw\solutions\instaspin_motion\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2806xM\projects\ccs

    2. 在 CCS 中、打开"View"工具栏中的"Project Explorer"选项(如果尚未打开)

    3. 右键点击 TMS320F28069_xds100v2.ccxml 并选择"Set as Default Target Configuration"。 请再次执行此操作并选择"Set as Active Target Configuration"
    4. 将 PC 连接到 LAUNCHXL-F28069M

    5. 点击"Debug"按钮


    6. 如果未成功连接到器件、请告知我 "View"工具栏中"CCS Problems"选项的确切内容(如果尚未打开)。

    在您完成这些步骤后、我将能够为您提供进一步的帮助。

    此致、
    Jason Osborn