This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:LAUNCHXL-F280039C 和 BOOSTXL-DRV8323RS 的 Simulink 无传感器 FOC 电机示例

Guru**** 2519720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F280039C, BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416656/launchxl-f280039c-simulink-sensorless-foc-motor-example-for-launchxl-f280039c-and-boostxl-drv8323rs

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8323RS、C2000WARE、 BOOSTXL-DRV8323RH

工具与软件:

我已购买以下主板:

  • LAUNCHXL-F280039C
  • BOOSTXL-DRV8323RS

我正在寻找一个用于 无传感器 FOC 电机控制的 Simulink 示例(电机实际上是 BLDC、而不是 PMSM)。

我找到了示例 MCB_PMSM_foc_sensorless_f28069MLaunchPad.slx、但这适用于不同的 LaunchPad、因此不会构建。

如何  在使用 Simulink 的电路板上运行无传感器 FOC 电机控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 MathWorks 帮助网站 https://www.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/sensorless-foc-example.html 

    F28003x 似乎没有内置示例工程。 但 F28004x 确实如此。 如果您希望自行实施、我会从 F28004x 项目分支并根据需要替换任何相关块。

    请注意,e2e 很遗憾不是 Simulink 的帮助论坛,我们不保证能够帮助您解决您可能遇到的任何问题。 不过我肯定会尝试。

    或者、F28003x 和 BOOSTXL-DRV8323RS 是通用电机控制实验(通过 C2000Ware 电机控制 SDK)的有效组合。 这不是在 Simulink 中、但它是一个功能示例项目。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jason

    我尝试了  F28004x 示例工程、并设法对其进行构建和下载。

    然后、我打开主机模型来尝试控制电机、但没有任何反应。

    我已将以下帖子放在 MathWorks 论坛上、非常感谢您提供任何建议...

    https://uk.mathworks.com/matlabcentral/answers/2155140-simulink-sensorless-foc-motor-example-for-launchxl-f280039c-and-boostxl-drv8323rs

    此外、 我使用哪些接头将  BOOSTXL 连接到 F280039C?  下图中显示的设置是否正确?


    我还想使用 TI InstaSPIN 工具来插接电机、使用示例 Simulink 模型可以实现吗? 或者 InstaSPIN 是否只能与 CCS 示例代码配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我不知道在 Simulink 中是否默认提供 InstaSPIN。

    有关连接、请参阅通用电机控制实验室用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/spruj26a/spruj26a.pdf 第3.2.2节(对于 LAUNCHXL-F280039C 设置)和第3.2.9节(对于 BOOSTXL-DRV8323RH 设置)。

    对于 F28004x 项目、如上所述、我认为需要进行改装、以便适用于 F28003x、因为这是另一种内核。 我不太熟悉 Simulink 工具、因此我不知道这些改动必然会是什么。

    此致、
    Jason Osborn