This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:位速率为500kbps 的 CAN FD/MCAN 模块

Guru**** 2913670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415849/tms320f28384s-can-fd-mcan-module-at-500kbps-bit-rate

器件型号:TMS320F28384S

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们希望   以500kps 的比特率在 TMS320F28384S 中运行 CAN FD/MCAN。 以此速率运行还是仅限于最低位速率1Mbps?

谢谢。

Rudra Simha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Rudra:

    可以按此费率操作吗

    是的、 MCAN 同时支持传统 CAN 和 CAN-FD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们是否可以 像正常的 CAN 那样以低于500kbps 的比特率运行 CAN FD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rudra:

    可以、对 ID 和数据有效载荷使用相同的波特率(500kbps)。  

    CAN FD 和传统 CAN 有三个主要区别:比特率切换(BRS);数据有效载荷的最大大小;CRC 的覆盖范围。  

    请务必了解、CAN FD 网络不必启用 BRS。 在一个固定比特率下使用 CAN FD (标称比特率与数据比特率相等)是完全可以接受的。 这样的系统仍会提供 CAN FD 三个优势中的两个:更大的数据有效载荷和更高的 CRC 覆盖范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    感谢您的快速回复。 我现在明白了。

    此致、