This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:XDS110无法将 CCS 12.8的固件更新为3.0.0.31

Guru**** 1860220 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1409167/tms320f28035-xds110-unable-to-update-fw-to-3-0-0-31-for-ccs-12-8

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在使用实验套件-Piccolo F28035和 XDS110调试器。  

在尝试调试时、我在更新 XDS 固件版本时遇到错误。 但当我 点击"Update"时、XDS 将断开连接、不会显示在"Device Manager"(设备管理器)->"Texas Instruments debug probe"(德州仪器(TI)调试探针)中、并且出错

"C28xx:错误:(错误-591 @ 0x0)固件更新程序出现错误、无法完成。 编程模式下、更新程序未能连接至 XDS110。 拔下并重新插上 XDS110、然后重试。 如果问题仍然存在、请尝试使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真包12.8.0.00189)"

以下是重新连接探针时显示的 XDS110屏幕截图。 当我更新版本时、此图标消失  

我尝试了类似问题中说明的命令  IWRL6432BOOST:XDS110无法将 CCS 12.4的 FW 更新到3.0.0.26 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

即  

xdsdfu -e.

xdsdfu -m.

xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r

对我而言、当我执行最后一个命令时、XDS 断开连接。 复制命令提示符结果如下

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<器件0 >>>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:具有 CMSIS-DAP 的 XDS110探针
版本:2.3.0.5
制造商:德州仪器(TI)
序列号:00000000
Mode:Runtime
配置:标准

找到1个器件。

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


<<<器件0 >>>

VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:具有 CMSIS-DAP 的 XDS110探针
版本:2.3.0.5
制造商:德州仪器(TI)
序列号:00000000
Mode:Runtime
配置:标准

正在将器件切换至 DFU 模式。

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r

USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

请求的设备未在总线上找到。

C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更多信息。 我在前面提到过、我尝试手动更新固件

    XDS 调试探针最初显示在设备管理器中。 当我发出 Move to DFU mode 命令(  xdsdfu - m)

    下面的屏幕截图显示了调试探针在设备管理器中断开连接

    命令:  xdsdfu -e.

    命令:  xdsdfu -m.

    命令:xdsdfu -f firmware_3.0.0.16.bin -r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您使用的是哪个版本的 CCS?  

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 12.8.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用12.7和 C2000WARE5_02? 我尚未将此最新 C2000WARE 用于此器件、我想知道您的问题是否与 CCS 版本有关。

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这听起来与我们在 CCS 12.8.0中跟踪发现的 Windows 驱动程序安装问题似乎相同。  解决 此问题的最简单方法是下载并运行此安装程序。 安装程序将重新安装导致该问题的驱动程序。

    CCS 更新很快将发布、用于在完全安装时解决该问题。