Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
工具与软件:
您好!
我正在使用实验套件-Piccolo F28035和 XDS110调试器。
在尝试调试时、我在更新 XDS 固件版本时遇到错误。 但当我 点击"Update"时、XDS 将断开连接、不会显示在"Device Manager"(设备管理器)->"Texas Instruments debug probe"(德州仪器(TI)调试探针)中、并且出错
"C28xx:错误:(错误-591 @ 0x0)固件更新程序出现错误、无法完成。 编程模式下、更新程序未能连接至 XDS110。 拔下并重新插上 XDS110、然后重试。 如果问题仍然存在、请尝试使用安装目录.../ccs_base/common/uscif/xds110目录中的 xdsdfu 实用程序更新固件。 查看此处的 XDS110SupportReadMe.pdf 文件以获取相关说明。 (仿真包12.8.0.00189)"
以下是重新连接探针时显示的 XDS110屏幕截图。 当我更新版本时、此图标消失
我尝试了类似问题中说明的命令 IWRL6432BOOST:XDS110无法将 CCS 12.4的 FW 更新到3.0.0.26 -传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛
即
xdsdfu -e.
xdsdfu -m.
xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r
对我而言、当我执行最后一个命令时、XDS 断开连接。 复制命令提示符结果如下
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
<<<器件0 >>>
VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:具有 CMSIS-DAP 的 XDS110探针
版本:2.3.0.5
制造商:德州仪器(TI)
序列号:00000000
Mode:Runtime
配置:标准
找到1个器件。
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
<<<器件0 >>>
VID:0x0451 PID:0xbef3
器件名称:具有 CMSIS-DAP 的 XDS110探针
版本:2.3.0.5
制造商:德州仪器(TI)
序列号:00000000
Mode:Runtime
配置:标准
正在将器件切换至 DFU 模式。
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware_3.0.0.26.bin -r
USB 设备固件升级实用程序
版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...
请求的设备未在总线上找到。
C:\ti\ccs1280\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>