This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:CCS 设置

Guru**** 2927440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800156-Q1, TMS320F2800155-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414517/tms320f2800156-q1-ccs-setting

器件型号:TMS320F2800156-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800155-Q1

工具与软件:

你好、专家

1)我使用了 ccs12.4、但无法选择 TMS320F2800156-Q1?为什么?

哪个版本的 CCS 支持 TMS320F2800156-Q1?

2)当我选择基因组设备时,   选择 TMS320F2800155-Q1 和 选择基因组设备有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="278300" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414517/tms320f2800156-q1-ccs-setting ]1)我使用了 ccs12.4、但我不能选择 TMS320F2800156-Q1?为什么?[/QUOT]

    CCS 12.4.0本身不支持该器件。

    Unknown 说:
    哪个版本的 CCS 支持 TMS320F2800156-Q1?

    我们从 CCS 12.6.0开始添加了支持。

    您可以更新到至少 CCS 12.6.0、也可以运行 CCS 12.4.0的更新检查器并为其安装最新的 C2000器件支持更新。

    2)当我选择基因组设备时、   选择 TMS320F2800155-Q1 和 选择基因组设备之间有什么区别?

    通用编译器只会使用通用编译器设置和通用链接器命令文件(如果使用了通用编译器设置)。 这可能需要您对设置进行额外的手动修改。 使用非通用选项会将设置设置设置为器件的最优。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1) 1)您可以运行 CCS 12.4.0的更新检查器并为其安装最新的 C2000器件支持更新。

    如何 更新?

    2)这可能需要您对设置进行额外的手动修改。  

    我不是很明白,给出一些例子来说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1) 1)您可以运行 CCS 12.4.0的更新检查器并为其安装最新的 C2000器件支持更新。

    如何 更新?哪个选项?

    2)这可能需要您对设置进行额外的手动修改。  

    我不是很明白,给出一些例子来说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="278300" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1414517/tms320f2800156-q1-ccs-setting/5419580 #5419580"]

    如何 更新?哪个选项?

    [报价]

    请参阅:  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_updates.html#manually-checking-for-updates

    我不太理解、请提供一些示例来说明?

    我指的是这个链接中提到的属性: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#project-properties。一般属性、编译属性(如编译器/链接器选项等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有看到通用 选项和非通用选项之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到通用 选项与非通用选项的区别

    我看到了差异。

    例如、通用编译器选项缺少"-float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0"、而 TMS320F2800156-Q1具有该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有解释差异的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youjun、

    我不确定通用选项和非通用选项的差异是否有任何文档、因为不同器件之间可能会有所不同。 但我强烈建议为您的工程选择正确的器件、以便特定设置(如 Ki 注释的编译器和链接器设置、以及存储器映射和闪存配置等)与您正在使用的器件相匹配。

    谢谢!

    Ricky