This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28376S:带 C2000的边缘 AI

Guru**** 2926570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416136/tms320f28376s-edge-ai-with-c2000

器件型号:TMS320F28376S

工具与软件:

尊敬的先生:

我看到了一个展示 C2000 使用 Edge AI 实现电机故障检测的视频 (https://www.ti.com/video/6354755394112)  

1. EDGI AI Studio 是否支持 C2000 (我曾尝试 使用它 ,但 我没有看到 任何 C2000支持)

2.你是否有 参考资料, 如何实施 ?

3.如果我需要 实现 基于 传感器的异常检测 ,最好怎么开始 (任何示例或 TI 的工具?)

最佳、  

Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    它是目前为止的内部版本、要访问这些资源、您需要联系您的 TI FAE 或 TSR 进行申请。

    谢谢!

    嘉兴市