This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:如何将 LAUNCHXL-F280039C 用作独立的仿真器?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416187/launchxl-f280039c-how-to-use-launchxl-f280039c-as-a-standalone-emulator

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

工具与软件:

我成功实现了 TMDSEMU110-U 和我自己绘制的控制板之间的通信。 但此仿真器可能未隔离、因此我要使用 LAUNCHXL-F280039C 开发板上的隔离式仿真器、并 已根据用户指南从 J101上拆下所有跳线。 我使用四条20cm 长的 DuPont 线分别连接 TDI、TDO、TMS 和 TCK、并将 CCS12.2配置为 JTAG (1149.1)、但发现无法将其连接到控制器的寄存器。 请帮助分析为什么无法建立连接以及哪个步骤出现问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    我建议尝试较低的速度并确保"Test Connection"通过、我认为应用手册中已经推荐了这个方法。

    此致、

    Ben Collier