This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:连接/调试正在运行的目标是否存在限制?

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1413918/tms320f28388d-are-there-limitations-to-attaching-debugging-a-running-target

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

我正在尝试在不影响运行时内存的情况下调试正在运行的目标、但是它对我来说是无效的--没有断点、没有中断、RAM 变量全部读为零。 我阅读了许多有关这方面的文章、并且阅读了 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#real-time-mode 中的调试部分。 它似乎足够简单--在调试配置中设置"Load symbols only"。 此外、实时模式可被用于保持中断运行、这对我来说并不重要(理想情况下、中断将在 HALT 时停止)、所以我唯一做的改变是"Load symbols only"复选框。 帖子指出这在 C2000上绝对受支持、并且我使用的是较新的 CCS (12.3)、但这是否存在限制? 有关我的系统/应用程序的一些详细信息:

1.我用的是 XDS200——调试器很重要吗?

2.我从 RAM 运行一些函数、从 Flash 运行一些函数--这很重要吗?

3.我有一个双核(CPU1和 CPU2)的应用程序——这很重要吗?

4.我看到了一篇关于必须禁用/取消链接闪存库的帖子——这是需要的吗?  

欢迎提出任何建议或想法。  

谢谢!

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    这一专题的专家目前不在办公室、直至 9月19日、请期待得到延迟答复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Jingang Ye 说:
    1. 我使用的是 XDS200——调试器很重要吗?

    XDS200应该没有问题。

    Jingang Ye 说:
    2. 我从 RAM 运行一些函数、从闪存运行一些函数--这很重要吗?

    是的、你只能在闪存中使用"硬件断点"、而你可以在 RAM 中同时使用硬件和软件断点。

    如果硬件断点用完、CCS 应该会阻止您在闪存中放入断点。

    Jingang Ye 说:
    3. 我有一个双核(CPU1和 CPU2)应用程序--这很重要吗?

    这应该无关紧要。

    Jingang Ye 说:
    4. 我看到一篇关于必须禁用/取消链接闪存库-这是必需的吗?  [报价]

    我不确定为什么需要这样做、我认为这可能是可选的。

    如果您正在使用优化、是否可以尝试降低优化级别?  

    此外、请尝试按照手动启动调试会话的说明进行操作: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#launching-a-debug-session

    当然、加载符号而不是加载程序。

    此致、

    Ben Collier