This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:F2800157-Q1 FMEDA 问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415606/tms320f2800157-q1-f2800157-q1-fmeda-issue

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我在这里询问我的客户。

Q1.ADCSOCA0和  ADCSOCB0、 FMEDA 引脚选择包括 ADCSOCA0和 ADCSOCB0。 这些外部引脚是否在芯片上?

问题2.我们在安全手册中找不到下面圈出的自定义诊断? 您能告诉我们吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="493195" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415606/tms320f2800157-q1-f2800157-q1-fmeda-issue Q1.ADCSOCA0和 ADCSOCB0 、 FMEDA 引脚选择包括 ADCSOCA0和 ADCSOCB0。 这些外部引脚是否位于芯片上?[/QUOT]

    让我来查看一下这些内容、我们马上联系您。

    [报价 userid="493195" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415606/tms320f2800157-q1-f2800157-q1-fmeda-issue Q2.我们 找不到安全手册下面圈出的定制诊断? [报价]

    您展示的是系统的子部分和 MCU 中的 XBAR 模块。 客户可以使用"Custom Diagnostics"选项卡指定涵盖这些子部件的安全机制。 为了介绍系统和 XBAR、客户可以使用"Safety Mechanism Tailoring"选项卡中列出的标准安全机制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="493195" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1415606/tms320f2800157-q1-f2800157-q1-fmeda-issue Q1.ADCSOCA0和 ADCSOCB0 、 FMEDA 引脚选择包括 ADCSOCA0和 ADCSOCB0。 这些外部引脚是否位于芯片上?[/QUOT]

    这些是 ePWM 生成的转换信号的 ADC 启动信号。 这些比较器可用于调试目的、但我猜是客户不会使用此函数。