This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:GPIO 引脚在上电时上拉、导致短路

Guru**** 2932100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417205/tms320f28384d-gpio-pin-pulled-up-at-power-up-leading-to-short-circuit

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

您好!

我目前正在使用上述 DSP 来控制半桥板。 我的问题是、我发现在 DSP 板上电期间会同时驱动半桥的两个 MOSFET 栅极、这会导致 灾难性的短路。 在此基础上、我进行了测试、以查看 GPIO 引脚在上电时的行为。 从这里、我可以发现在 DSP 的上电序列中、在配置 GPIO 引脚之前、GPIO 引脚会以1.5V 的电压上拉一段时间、如下面的示波器捕获所示:




顶部波形是 DSP 芯片的3V3电源、底部信号是 GPIO 引脚输出。  

是否可以在该上电序列期间禁止特定 GPIO 上拉以防止这种情况、或者我是否需要为电路板上的每个输出添加下拉电阻器?  

谢谢!

Euan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Euan、您好!

    启动时、GPIO 禁用内部上拉、默认情况下、所有 GPIO 引脚均为输入引脚

    要启用或禁用上拉电阻、请写入 GPIO 上拉禁用寄存器(GPyPUD)中相应的位

    当没有外部信号驱动输入引脚时、上拉电阻可用于将其保持在已知状态。

    谢谢。