This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:LAUNCHXL-F28P55X:

Guru**** 2972920 points

Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, LAUNCHXL-F28P55X, BOOSTXL-3PHGANINV, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417052/launchxl-f28p55x-launchxl-f28p55x

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV、LVSERVOMTR、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

工具与软件:

关于上述主题、我们有以下项目:
控制器板:[LAUNCHXL-F28P55X (TMS320F28P55x LaunchPad 开发)]
2.逆变器电路板:[BOOSTXL-3PHGANINV (48V/10A 三相 GaN 逆变器)]。
3.支持的电机:低压伺服电机-低压伺服(编码器)电机和线束
[LVSERVOMTR、P/N:M-2310P-LN-04K、Teknic M-2310P-LN-04K ]

您能否提供以下信息:
1.此设置需要安装哪些软件工具?
2.该工具是否在运行电机时提供任何实时数据的图形表示?
3.是否有此电机/逆变器板支持的传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们已经回答了您发布的类似问题。

    Unknown 说:
    1. 此设置需要安装哪些软件工具?[/QUOT]

    您可以下载 以下适用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK)

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    Unknown 说:
    2. 该工具是否在运行电机时提供任何实时数据的图形表示?[/QUOT]

    CCS IDE 具有此类功能。 您可以在 E2E、TI 网站或 CCS 帮助上搜索此类主题。

    Unknown 说:
    3. 此电机/逆变器板是否支持任何传感器?[/QUOT]

    增量编码器、该编码器嵌入在电机中。   

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵支持。