This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:在 ADC 示例中添加 ePWM 中断后出现未解析的符号错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416943/tms320f2800137-unresolved-symbol-error-after-adding-epwm-interrupt-in-adc-example

器件型号:TMS320F2800137

工具与软件:

我将 F2800137 MCU 用于 ADC 读取应用。 我 在工程中打开了 ADC 示例 ADC_EX10_MULTIPLE_SoC_EPWM。

我想使用 ePWM 添加计时器中断、但当我启用它的中断并重新编译工程时、会显示"Unresolved symbol INT_myEPWM0_ISR、first reference in ./syscfg/board.obj adc_ex10_multiple_soc_epwm"消息。

我使用此工程所做的唯一操作是、当我打开此示例时、在 syscfg 文件中启用 EPWM 中断、我在许多其他示例中对其进行了尝试。

我记得我之前在另一个项目中遇到过这个问题、但当我先在 RAM 中构建程序、然后在闪存中构建时遇到了这个问题、但在本例中、这个解决方案无法正常工作。

有人知道为什么会发生这种情况以及如何解决它吗? 请帮助、我不熟悉此 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    必须在主文件中手动定义 ISR INT_myEPWM0_ISR。 您可以参考使用中断的现有软件示例以查看正确的语法。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持