This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:由 PSIM (simcoder)作为 CCS 项目生成的 SCI 模块

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417984/launchxl-f28379d-sci-module-generated-by-psim-simcoder-as-a-ccs-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

大家好、

我想知道是否有人在使用 CCS 项目(其中包含从 PSIM 生成的 SCI 模块)方面有任何经验?

实际上、我要尝试生成 C 代码(CCS 工程)、使来自 PSIM 的 SCI 模块在一个 launchxl-f28379d 上运行、并尝试与其他  launchxl-f28379d 建立 sci 通信。

请提供任何指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

    很遗憾、我无法回答任何 PSIM 特有的问题。 如果您正在查找使用 SCI 模块的参考 C 代码、请参阅 C2000Ware SDK 中两个位置内的 SCI 软件示例:  

    • {C2000Ware}\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\cci
    • {C2000Ware}\device_support\f2837xd\examples\cpu1

    有关 SCI 模块设计/功能的详细信息、请参阅器件参考手册 的 SCI 一章。  

    如果您对于这些示例或  SCI 模块的用法有任何其他具体问题、请随时通过此处进行跟进。  

    此致、

    Allison