This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:GUI Composer。 在 CCS 中工作、但无法独立工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, TMS320F280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367061/launchxl-f280039c-gui-composer-works-in-ccs-but-fails-to-work-standalone

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
Thread 中讨论的其他器件:CODECOMPOSERTMS320F280039CC2000WARE

工具与软件:

我根据 Launchpad 演示在 CodeComposer 中创建了一个简单的项目。  该代码仅切换 LED 和 LED bool 变量并对计数器进行计数:

    for(;;)
    {

        GPIO_togglePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1);
        GPIO_togglePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED2);
        LED_status = !LED_status;
        counter++;
        DEVICE_DELAY_US(1000000);
    }

如果我制作一个简单的 V2 GUI Composer 仪表板项目并将其导出到 CCS、就可以了。  LED 小工具每秒闪烁一次开关、连接到计数器的水表递增计数。

如果我尝试在 GUI Composer 中将它作为仪表板运行、我会反复收到消息连接失败。  此后该工具会每隔一段时间显示一次已连接、但 Launchpad 上的任何指示灯均未改变状态(表明该程序未在运行、因为应该每秒闪烁一次)。  

这是我的工程设置。 我尝试选中和取消选中"自动编程"。

这是下一个屏幕上的控制台。

如果运行 GUI、则会显示以下错误:

最后、我可能点击这个连接几次、显示连接已连接、但显示代码正在运行的指示灯停止工作。

我打算把 GUI 和硬件交给别人来操作、因此我更喜欢代码独立运行(而不是在 CCS 内)。  如何使其正常运行? 或者当前建议的获取项目 GUI 的方法是什么?

我尝试创建一个 V3应用程序,并按照所有这些步骤,但我没有运气得到这也可以工作。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    您是否能够收集一些日志记录信息? 您需要预览应用(点击"运行"图标)、当新的浏览器选项卡与应用一起打开后、应该会进行连接尝试、这应该会触发您看到的错误。 在该选项卡处于活动状态时、请按 F12键打开浏览器开发工具、单击"控制台"选项卡并输入"gc.console.help()"、然后按回车键。 这将触发一个帮助消息打印输出。  

    消息中应显示有关如何启用日志记录的信息(v2和 v3应用的语法稍有不同)。 我认为它是.setcookie ("all"、5)(对于 v2)和.setLevel ("all"、4)(对于 v3)。 请复制并粘贴并执行命令以启用更详细的日志记录。 然后按 F5重新加载应用。  

    这应该会触发更多的记录消息、这些消息可能会让我们知道连接问题的线索。  

    您应该能够右键单击该输出并选择"Save As"(另存为)。 如果你可以附加日志,那么我可能能够提供更多的信息。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    该问题很可能与默认目标配置(也称为 ccxml 文件)的构建方式有关。 GC 配置面板显示您已正确选择的器件和连接设置。 很遗憾、此配置不能用于 LaunchPad。 如果导入"器件"示例而不是特定于 launchpad 的示例、则在 CCS 中很可能会遇到相同的错误。 (主要区别在于 XDS110调试探针上的 cJtag 设置)。  

    可能最简单的选择是将自定义 ccxml (从在 CCS 中工作的示例项目中)上传到应用中并使用该选项。  

    组件库 v2版本的说明位于用户指南中:  4.2.目标编程- GUI Composer 入门

    对于 v3、假设您使用了连接管理器组件帮助中的代码片段、即打开.GUI (在设计模式下)并激活 Outline View (左侧导航面板中的最后一个按钮)并选择程序模型组件、这应该会显示一些属性、其中一个属性是自定义 CCXML。 然后将 ccxml 文件上传到项目的根目录、并在该属性中提供该文件的名称。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    我已经按照这些说明进行了操作、将 CCXML 文件重命名并将其添加到项目中(在发布上面的日志文件之前)。  奇怪的是、如果我在此屏幕上按闪烁按钮、它可以正常工作:

    如果我转至控制台、就会看到以下内容:

    正在下载程序...
    正在下载程序...
    正在将程序下载到 TMS320F280039C...
    正在将程序下载到 TMS320F280039C...
    闪存成功!
    闪存成功!
    闪存成功!

    如果转至下一个屏幕并尝试点击"connect"、则出现以下错误:

    正在下载程序...
    正在下载程序...
    配置调试服务器时出错:Error=无法连接至 TMS320F280039C 器件:请拔下 TMS320F280039C、然后将其插回并重试
    配置调试服务器时出错:Error=无法连接至 TMS320F280039C 器件:请拔下 TMS320F280039C、然后将其插回并重试

    有时我会得到:

    无法连接到器件 TMS320F280039C。

    我的最终目标是与定制电路板通信、但工作方式相同、因此我使用 Launchpad 和一个简单的示例、让您更容易调试/重复正在发生的事情。  我过去已经在 F28379D Launchpad 上成功使用了 GUI Composer。  我认为这款处理器可能有问题。  您能否让它在您的终端上发挥作用?  我使用 V2和 V3同时尝试了 Launchpad 和定制电路板、但都无法正常工作(但 如果我在 CCS 中加载程序并在 CCS 中启动 GUI Composer、这两个电路板都能够完美工作)。  我认为独立版本的 GUI Composer 和 F28003x 处理器中存在错误。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  
    我已经在 CCS 中尝试了 LP、由于 GC 使用的大多数组件在 CCS 和 GC 之间是共用的、因此它可以正常工作。 一旦我有机会使用该板、我将在明天的 GC 中尝试一个简单的示例。  

    此外,当你提到你独立运行它,我只是想确认,你是通过浏览器运行应用程序,还是你在你的 PC 上本地运行它,当一个 GC 应用程序与 GC 运行时.  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    我首先尝试通过点击运行按钮在 Chrome 浏览器中运行它。 上述故障的指示。  接下来,我尝试在 Windows 计算机上将 GC 应用程序与运行时结合,但以同样的方式失败。  我试图在 Mac 上做到这一点,但到 GC 运行时的链接是断开的,永远不会下载。 (请报告并修复)。 所以我无法在 Mac 上尝试它。 这里是我正在运行的示例代码。  它基于其中一个基本示例。

    e2e.ti.com/.../LaunchXL-example.zip

    以下是这个文件所在的简单 GUI:

    e2e.ti.com/.../LaunchXL_5F00_Demo.zip

    这个 GUI 界面只是上面显示的仪表板、它连接两个变量-一个切换、另一个计数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么关于解决这个问题的词吗?  很遗憾、我必须尽快提供一些代码用于硬件测试我们的产品、但在 CCS 中运行它并不理想。  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    我使用库存280039C Launchpad 尝试了您的程序文件。 我使用在线 GC Designer (即 dev.ti.com/gc)创建了一个新的 GC 应用程序、并使用了 v3组件库。 在不上传自定义 ccxml 文件的情况下、连接到目标时没有问题。 我刚刚使用了常规器件/连接设置。  

    正在运行的应用程序图片如下所示。 下面是我创建的应用程序 的链接:"280029C_LP_TEST"·库的搜索结果(TI.com) 。您可以在硬件上运行该应用、然后您应该能够通过单击 GC 图标(左下角)将其导入 GC 设计器中、并检查该应用。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    我尝试在 LaunchXL F280039C 上运行您的测试 GUI、但仍然存在相同的错误。  我在 M1 MacBook Pro 上运行。  我尝试在 Chrome 内部运行它,在 Parallels 上独立运行,在 Chrome 内部运行(运行 Windows 11 ),并在 Parallels 上独立运行。  没有任何工作。  我现在正在寻找一台标准 PC、以解决计算机的问题。

    在运行最新 MacOS 的 Mac 上运行时是否出现问题? 我加载了从您发布的文件的库视图链接的最新运行时、以及库中的 GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在运行 Windows 10的 PC 上尝试了相同的结果。  您的机器上是否安装了一些特殊的设备、而不是按常规流程安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  
    当我导入这个示例时、在使用 CCS (Eclipse & Theia)的 MACS 上可能会出现一个问题: C2000Ware_5_01_00_00\device_support\f28003x\examples\led。 我在 CCS Theia 和 GC 中看到同样的错误、这是合理的、因为它们共享组件。 CCS Eclipse (我使用了最新的12.7.1)返回扫描链错误。 一旦电路板处于坏状态、我在尝试在 Windows 上使用 GC 应用时仍然可以看到问题。 但是、如果我将 CCS 12.7.1与上面的示例一起使用、那么它会起作用、GC 应用后将起作用。  

    我还使用了 windows 10。 我将继续挖掘,但我想为您提供更新。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Martin:

    这方面有什么进展吗? 是否有我可以实现的权变措施?  我的问题是、我们打算使用这个芯片投入生产、我需要给工厂一些测试设备的方法、以确保它们是正确的。  我一直指望能够创建一个简单的 GUI Composer 界面来验证硬件。  如果无法做到、您对我如何做到这一点还有其他想法吗?  我的硬件是基于 F280034的定制板。 我希望使用 JTAG 接口、因为我们不需要编写自定义 软件即可使其正常运行。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    只是为了提供最新信息。 您是正确的、CCS (eclipse) 12.x 可在 Mac 上正常工作。 CCS Theia 和 GUI Composer 确实存在一个问题、这似乎是由某些动态库加载引起的。 我近期了解的唯一权变措施是绕过 CLA 或 JLM 内核之一并使用该自定义目标配置。  我今天没有 LP 来试用它、明天我再试一次。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在近期发现的唯一权变措施是绕过 CLA 或 JLM 内核之一、并使用该自定义目标配置。

    Martin

    回到这个。  我不确定这意味着什么。  我们目前未将 CLA 内核用于该测试应用。  

    此外、作为备用功能、我正在考虑在 Code Composer 中运行 GUI。  我的 V2 GUI 可以正常工作、但是 V3 GUI 无法在 CCS 内或独立工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有在程序中使用它。 当我们尝试连接到 LaunchPad 时会出现问题、并且我们的软件会出现错误、这两个内核加载的模块会导致问题。 权变措施是打开设置编辑器并绕过 CLA... 从而有效地防止我们的软件为其中一个内核加载冲突的模块。  

    但是、即使使用此权变措施、我还发现我们需要解决一个其他问题。 我会在获得更多信息后立即发布更新。 请注意、Windows 上不存在此问题。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    很遗憾、在线 GC 应用程序在 Mac 上无法正常工作的问题仍然存在。 它很可能在8月得到解决。 但是,我能够获得在 Mac 上运行的应用程序的离线版本2800039C 设备。  

    下面是我放在一起的应用程序 的链接:搜索结果"280029C_LP_TEST"·库( TI.com ) ,你需要点击向下箭头并下载应用程序的 Mac 版本(链接在弹出窗口顶部),并运行安装程序。  

    如果没有正确的 GC Runtime、它将要求下载并应自动运行安装程序。 该应用应能够连接到 LP、下载程序然后进行连接、数据选项卡应具有闪烁计数器、图表和 LED 小工具的连接和更新功能。  

    这是一个应用、使用 v3版本的组件库。 我正在使用绕过 CLA CPU 的自定义目标配置文件(即 ccxml)。  

    您可以将此应用程序用作您自己的应用程序的起点。  使用上面的链接到库、您可以单击 GUI Composer 图标将其导入到 GUI Composer 设计工具中、然后检查其绑定和配置。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    感谢你的帮助。  我有一些东西在工作、而另一些东西不工作。  详细信息:

    1.为了运行任何内容、我必须编辑您的 CCXML 文件、在 Launchpad 中将 JTAG 更改为 CJtag (2线制)。 一旦我做到了这一点,我得到了以下的结果:

    1. Mac:独立应用程序-运行! (附带注意事项----见下文)

    2. Mac:在 CCS 内运行 GUI -运行!

    3. Mac:从 Chrome 运行 GUI - 运行、但每次执行此操作或收到"模块关闭"错误时、我都需要对电路板进行下电上电。

    4. PC (windows 11):独立应用程序-- 失败! (我得到"Error: Failed to connect: IcePick_C_0:Error initializing emulator (错误:连接失败:IcePick_C_0:初始化仿真器时出错(错误-260 @ 0x0))

    5. PC (Windows 11):在 CCS 内运行 GUI - 失败! (我得到"Error: Failed to connect: IcePick_C_0:Error initializing emulator (错误:连接失败:IcePick_C_0:初始化仿真器时出错(错误-260 @ 0x0))

    6. PC (Windows 11):从 Chrome 运行 GUI -失败! (我得到"Error: Failed to connect: IcePick_C_0:Error initializing emulator (错误:连接失败:IcePick_C_0:初始化仿真器时出错(错误-260 @ 0x0))

    7. PC (窗口8.1) 独立应用程序--  失败!  不启动

    8. PC (Windows 8.1):在 CCS 内运行 GUI -运行!

    9. PC (Windows 8.1):从 Chrome 运行 GUI - 0039 Launchpad 失败 错误:连接失败。 系统已配置。

    在 Mac 上、当我从库链接下载独立项目时、我会运行安装程序、在我更改.ccxml 文件后、它会运行。 但是、如果我使用 file->export -> standalone 从 Chrome 下载、我会得到一个需要移动到 guicomposer 文件夹的 zip 文件。  问题是如果以这种方式安装 Mac_start 应用程序、则它不会运行。  如果您双击它、则会收到安全警告且没有选项。  如果我右键单击它并执行打开操作、我可以覆盖安全警告、但它仍然不会运行。 如果我将一些单独的 文件移动到正确安装的目录中、新代码就会运行。  我还可以通过将已安装文件夹中的 MAC_Start 和 Launcher_OSX 复制到我的新文件夹来替换压缩的版本、从而获得要运行的新代码。  

    问题:

    1.如何安装独立的 Mac 代码,而无需手动移动文件?

    2.如何让程序直接从 Mac 上的 Chrome 运行 (因此更容易调试/改进)?

    3.一旦我在  Mac 上运行此程序,如何将其移动到 PC 上以便它可以在那里运行?  我将在工厂中需要它。

    4.可以为具有相同功能的 PC 发布 GUI Composer 项目吗? (如果可能、也许我们可以进行一个半小时的缩放、以便解决所有问题?)

    此致

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意,由于当地假日,该办公室将关闭。 因此、反应将被推迟。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    感谢您的耐心。  

    1.我分享的应用程序已经完成了软件包安装的制作过程、安装包后通过 TI 的 Apple 开发人员凭据进行签名和公证。 此过程允许安装应用程序和执行二进制文件。 我不确定是否有比你所做的更好的方法... 未设置对应用程序进行签名/公证的过程。 很遗憾、这可能不是您要找的答案。  

    2.在  通过 Chrome 为该设备运行应用程序时,显示一个或多个缺失的文件。 我们正在测试修复程序、但我还不知道何时会发布。  

    3.最简单的可能是:安装 Windows 版本的 GC Runtime(此时 v12是最新版本),导出应用程序为 Standalone 然后解压缩目录到运行时的位置。 运行时的默认位置类似于 C:\Users\WindowsUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v12

    请参阅下面的图片、了解我的 Windows 10 PC 上的图片。 蓝色突出显示部分显示了我与您分享的示例应用程序。  

    根据创建此程序所需的万无一失或是否有许多 PC、可能需要为其装配一个安装程序包。  

    4. Windows 版本可用与您下载 Mac 版本相同的方法... 唯一的例外是您需要选择 Windows 链接。 我今天确认下载和安装 Windows 版本没有问题。  

    窗口中是否没有 JTAG/ cJtag 的变化(我已失去对实际 LaunchPad 的访问权限、因此我使用了280039C 控制卡)。  

    如有必要、我可以跳过缩放呼叫。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    GUI 在每次运行时都会下载固件。  是否可以将 GUI 应用配置为在不下载固件的情况下连接到电路板? 如果不存在该固件、还是仅下载该固件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    种类:

    在程序模型 html 标签上、请参见下图、了解获取程序模型 html 标签属性的步骤序列。 步骤4旁边的框用于控制是加载程序还是仅加载符号、如果选中"符号仅"、.out 文件将用于解析符号、但不会下载到设备。

    遗憾的是、我们没有任何自动/可靠的方法来了解是否存在正确的固件、然后才加载它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    这对我来说是无效的。  我成功地运行了我的 GUI --它加载了 我的固件文件并正确运行。  接下来、我将固件刷入硬件板。  我仅勾选了符号并保存了修改后的独立 GUI 程序。  我运行了新程序、它连接到电路板、但 它不执行任何操作。  正常操作是 GUI 设置一些布尔变量来启动该过程、并收集一些存储在数组中的数据。  还有什么其他需要更改的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    您是对的。 不幸的是、我们有一个错误似乎正在破坏预期行为。 我将为此问题提交一个 TT。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我们的工厂正在等待 GUI 修复。 每次使用时、刷写电路板所需的时间太长。  GUI 用于测试、因此每个制造的器件都经过测试、等待会减慢我们的生产速度。  请查看我们是否有解决方法(或早期软件版本)。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    这里有什么进展吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  

    我对延迟答复表示歉意。 几个星期后,我就离开了。 我一直在看这个,到目前为止,我可以说在 GC 中没有真正的错误。 当你选择 LoadSymbols Only 时、GC 将 LoadSymbols (这不会触摸目标 CPU)、然后执行连接和运行。

    您可通过使用 CCS 对此进行仿真  

    • 启动项目调试会话、加载一个程序、确认所有程序都按预期工作。 终止调试会话
    • 现在启动一个无项目调试会话(打开目标配置视图)选择适当的 ccxml、右键单击(至少在窗口上)、然后选择"Launch Selected Configuration"  
    • 现在、您可以在调试视图中选择 C28xx_CPU1、并选择指向.out 文件的加载符号
    • 现在点击调试视图中的 Connect 以连接到该 CPU 并运行该 CPU。 (

    我之所以要介绍上述内容、是因为当我使用 SDK 中的 C28"led_ex1_blinky"示例时、我看到的行为与其他 MCU 不同。 如果我使用 CCS (按照上面的步骤操作)、那么我看到程序没有运行、它暂停运行看起来是一些 cinit 函数的函数。 我必须首先在 CCS 中点击"Restart"、然后运行、程序才能按预期运行。  

    如果您在 CCS 中看到的程序类似的内容、那么这很可能是 GC 看起来不起作用的原因。 CPU 停止而不是运行。 此外、在闪存中有程序的其他 MCU 将在下电上电后自动开始运行... 我使用的电路板似乎并非如此。  

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    我看到同样的问题。 我可以连接、但在加载符号后需要在 CCS 中复位才能运行。  我在@的处理器上遇到了一个类似的问题、Dski 指出: (https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1000605/tms320f280049-connect-only-debug-configuration-does-not-work-when-using-a-flash-program/3724518?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252520user%252525253A248859#3724518)。 我如何使处理器不停止并开始运行? @会有一个解决方案吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    我们将就此问题与器件专家进行后续探讨。 我们将在收到任何更新时随时向您发布这些更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的观看。  当您收到他们的回复时、请告知我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我们仍在等待具体的细节。 我今天给了他们另一个细微差别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki:

    没问题。  请您在有机会时再次对其进行 ping 通。

    此致、

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、 还有没有这个词吗?  如果我们能解决这个问题、将会非常有帮助。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin  

    遇到了另一个问题。  Virtustotal (https://www.virustotal.com/)报告说 TI 生成的 launcher.exe 文件是恶意的。  TI 能否解决此问题以便它不会被标记?  除非此问题得到解决、否则我们的制造商不会在生产中使用它(我知道这可能是误报、但我们坚持这样做)

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:  
    这些类型的误报通常需要由工具开发人员进行白色标记。 我将与病毒总量联系、看看他们是否能做到这一点。 但是、该可执行文件将读取 launcher.json 文件并使用指定的参数调用节点。 因此、如果它们卡住、可以轻松绕过可执行文件并删除该工具、因此可以从应用目录的命令行调用以下命令:

    ..\runtime\TICloudAgentHostApp\node.exe ApplicationServer.js --browser=../runtime/node-webkit/nw.exe

    这就是 launcher.exe 执行的所有操作。  

    Martin