Thread 中讨论的其他器件:CODECOMPOSER、 TMS320F280039C、 C2000WARE
工具与软件:
我根据 Launchpad 演示在 CodeComposer 中创建了一个简单的项目。 该代码仅切换 LED 和 LED bool 变量并对计数器进行计数:
for(;;)
{
GPIO_togglePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED1);
GPIO_togglePin(DEVICE_GPIO_PIN_LED2);
LED_status = !LED_status;
counter++;
DEVICE_DELAY_US(1000000);
}
如果我制作一个简单的 V2 GUI Composer 仪表板项目并将其导出到 CCS、就可以了。 LED 小工具每秒闪烁一次开关、连接到计数器的水表递增计数。

如果我尝试在 GUI Composer 中将它作为仪表板运行、我会反复收到消息连接失败。 此后该工具会每隔一段时间显示一次已连接、但 Launchpad 上的任何指示灯均未改变状态(表明该程序未在运行、因为应该每秒闪烁一次)。
这是我的工程设置。 我尝试选中和取消选中"自动编程"。


这是下一个屏幕上的控制台。

如果运行 GUI、则会显示以下错误:

最后、我可能点击这个连接几次、显示连接已连接、但显示代码正在运行的指示灯停止工作。
我打算把 GUI 和硬件交给别人来操作、因此我更喜欢代码独立运行(而不是在 CCS 内)。 如何使其正常运行? 或者当前建议的获取项目 GUI 的方法是什么?
我尝试创建一个 V3应用程序,并按照所有这些步骤,但我没有运气得到这也可以工作。
此致