This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:调试服务器脚本编写(DSS)

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417390/tms320f28384d-debug-server-scripting-dss

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

您好!

我们 计划使用 DSS 来测试软件要求。 这需要设置断点、更新输入变量、将软件运行到下一个断点、并读取输出变量。 软件帧速率为50us。 DSS 是否能够支持此帧速率? 或者、是否可以设置断点并在不丢失任何帧的情况下停止控制?

此外、TI CCS (基于 Eclipse)和 TI CCS (基于 Theia) DSS 之间的性能是否存在任何差异?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    通常、使用停止模式调试时、无法保证不会错过实时要求。  

    Oliver