This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:打开声明指向同一工作区内关闭项目中文件内的声明

Guru**** 2923340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417170/tms320f280041c-open-declaration-points-to-declaration-in-file-in-closed-project-in-same-workspace

工具与软件:

我有一个工作区、其中有多个项目。  当我尝试打开一个声明时、我遇到了一个始终如一的问题、它将显示两个目标。  第一个是我预期的代码、而第二个始终是另一个项目中的声明、即使该项目在工作区内关闭也是如此。

我已经检查了 include 选项和项目引用、没有看到任何内容会指向已关闭的项目。

如何解决此问题?  

谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚注意到第二个气球发生了移动。  下面的气球应指向 Open Declaration 窗口中的下线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  

    重新启动 CCS 后是否仍然显示第二个条目? 这可能是工作区.metedata 文件夹中的缓存问题、您可以尝试重命名工作区中的.metedata 文件夹、以查看它是否有助于清除删除的项目。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    今天我没有看到问题。  由于其他原因、我关闭并重新打开了工作区、因此您可能怀疑它是元数据。  如果该情况再次发生、对重命名该文件夹会有任何负面影响、并且如果该操作是在 CCS 关闭时完成的、或者可以在该文件夹仍处于打开状态时完成。

    谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在重命名/删除此文件夹之前、您需要先关闭 CCS。