This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:谁知道该原理图中 L2、L4和 L5的电感值是多少?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416446/c2000ware-who-knows-what-the-inductance-values-of-l2-l4-and-l5-in-this-schematic-are

器件型号:C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:TIDM-1000

工具与软件:

TI Designs:TIDM-1000
基于 Vienna 整流器的三相功率因数校正器
采用 C2000的校正(PFC)参考设计


谁知道该原理图中 L2、L4和 L5的电感值是多少? 您能否提供此原理图的 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果您从网页(TI.com)查看原理图、它不会打开任何组件信息。  打开此链接(https://www.ti.com/tool/TIDM-1000#tech-docs )并向下滚动至包含 BOM 信息的设计文件。  

    或者、  

    您可以从位于以下路径的 C2000ware 中获取信息、路径 Ware_Digital 为 C:\ti\c2000\C2000 CC2000_SDK_5_03_00_00\solutions\tidm_1000\hardware\MCU011A\DesignOutputs\Schematics

    其中包含组件信息和 BOM。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BOM 不提供电感器的硫。

    谢谢您!