This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:ADC 时钟

Guru**** 2659285 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417002/tms320f28027-adc-clock

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

您好、D:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a 使用官方示例、发现 ADC 时钟显示 ADC 时钟最大频率为45MHz、因此将其除以2。

但我阅读了手册、ADC 最多可以达到60 MHz。

我尝试过2分频而不是2分频、两者都可以正常使用、但通过2分频收集的相电流在高电机转速下会变差。 我可以将60MHz 用于 ADC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 USERID="586261" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417002/tms320f28027-adc-clock 我尝试除以2而不是除以2、两者都可以正常使用、但通过除以2收集到的相电流在高速电机下会变得更差。 我能否将60MHz 用于 ADC?[/QUOT]

    您能否查看此 MCU 的勘误表? 60MHz 的线性度将非常低、并且将不符合数据表技术规格。 勘误表列出了60MHz 处 INL 和 DNL 的规格。  

    我们通常建议使用30MHz ADC 时钟以获得最佳性能。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我发现、在 B 相和 C 相之间切换采样顺序导致先前良好的 B 相采样质量降低、类似于 C 相的波形、而之前糟糕的 C 相采样得到了改善。 我怀疑这可能是采样时间引起的。 如何解决该问题、
    2、ADC_setSampleOverlapMode 这是多次采样吗? 它是否与 ADC 时钟有关? 是否可以关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您应该看看该应用手册、这听起来像是串扰: https://www.ti.com/lit/pdf/spracw9

    它是否与 ADC 时钟相关? 是否可以关闭?

    我不确定这句话是什么意思? 可以同时对两个通道进行采样、然后按顺序进行转换。 您可以选择此值、也可以按顺序采样+转换。

    此致、

    Ben Collier