This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:电机消耗更多电流、电压下降

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412675/tmdxiddk379d-motor-drawing-more-current-and-voltage-is-getting-dropped

器件型号:TMDXIDDK379D

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们正在努力的产品  tmdxiddk379d  ENABLET-XL-F28P65X 和 DRV8343HEVB 上的项目示例、而且现在我们要在 FCL_LEVEL_4上进行速度控制。 我们在无负载上运行电机。 电机参数会相应更新。

现在、电机正在旋转、但电机正在消耗正在施加的任何电流(稳压电源)、电压从24V (输入)下降到5-8V。 DHx 提供5V 电压。 我已经附上 GHx 和 GLx 的图像供您参考。

任何见解都是有帮助的。

谢谢、此致

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raghu:

    您是否运行了级别2? 在2级、您是否比较了实际电流和 ADC 读数? 可以使用 CCS 调试窗口中的图形工具来 查看 ADC 电流、示例代码中提供了该工具。

    谢谢!

    嘉兴市