This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:如何读取 STATCMD?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1416807/tms320f2800157-how-to-read-statcmd

器件型号:TMS320F2800157

工具与软件:

尊敬的专家:

我可以在 CCS 调试中直接查看寄存器 STATCMD 吗? 我无法找到它。

芯片器件:F2800157 EVB。

闪存 API 版本:v2.00.10.00

谢谢。此致、

C.C.C.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟响应、我们深表歉意。

    否、您无法从 CCS 调试中读取 STATCMD。 您必须使用 Fapi_getFsmStatus () API 读取 FSM 状态。

    谢谢、此致、

    Rajeshwary