This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:280015电路设计咨询

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1417638/tms320f2800157-q1-280015-circuit-design-consultation

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

关于 F2800157QPHPRQ1、规格表要求:
1.在 VREFHI 引脚处放置一个2.2uF 的电容器。
2.在 VDDA 引脚上放置一个容值最小为2.2uF 的电容器。
考虑到电容值随直流偏置和温度的衰减、电容器的实际有效电容值将小得多。 需要咨询:
1.实际所需的最小容量值是多少?
VREFHI 和 VDDA 的表示方式不同。 VDDA 引脚有额外的"最小值"、这是否意味着电容器的实际有效电容值需要大于 VREFHI?
3.在此我们想使用一个 X7T 2.2uF 电容器。 考虑到直流偏置和温度漂移、在极端情况下、其实际有效电容值仅为2.2uF * 0.8 * 0.67=1.18uF。 是否仍能满足 DSP 的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    X7T 应良好运行、这是常用的。 2.2uF 规格内置了一些裕度。

    我们尚未发现在所有温度范围内使用2.2 μ F 电容器的任何问题。 特别是在表征期间、我们远高于器件的最高工作温度、并且没有发现 ADC 性能在2.2 μ F 时下降。  

    此致、
    Cody