This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:MCU

Guru**** 2542440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800137, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1412461/tms320f2800137-mcu

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件: SysConfigC2000WARE

工具与软件:

你好、专家

我想将 TMS320F2800137更改至 TMS320F2800156、但在 CCS 中、没有选择 MCU 的设置、也不需要选择?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    如果工程有.syscfg 文件、则不允许在这里切换器件、而是在 SysConfig 文件中切换器件。 在打开 SysConfig 文件和您所在的器件后、系统将更新此内容。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不使用 syscfg、在哪里查找  SysConfig 文件?

    示例中可能有一个 syccfg、但我删除 syscfg。

    我想将 TMS320F2800137更改为了 TMS320F2800156 、如何 选择 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能用这个例子吗?

    TI\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_79SDK_5_00_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc

    我想将 TMS320F2800137更改为了 TMS320F2800156 、如何 选择 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负责这一问题的专家目前不在办公室、于9月16日星期一返回。 请期待您的回复。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    请按照以下步骤操作。

    1.打开  tidm_02010_dmpfc 的 projectspec。

    • C:Ware_Motor \ti\c2000CC2000_LaunchSDK_5_02_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\f280013x\ccs\sensorless_foc\tidm_02010_dmpfc_0013x.projectspec

    2.删除以下行

    3. Re -导入项目,您可以选择您需要的设备。

    请参阅此 与 SysConfig 工程相关的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有问题。

    我的项目副本已复制到 d:tidm_02010_dmpfc_0013x。

    我已经添加了我自己的一些代码。

    请勿 Re 从 C:\ti\c2000_sdk_5_02_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\f280013x 中导入工程 Ware_Motor

    如何 删除 "enableSysConfigTool="true"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    您是否可以再次导入并将添加到新工程中的代码(删除 enableSysConfigTool="True")?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    未删除 enableSysConfigTool="True"。

    您说:

    您可以再次导入并将添加到新项目的代码吗

    代码和架构 变化过大、这不是最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    让我看看是否还有其他方法可以删除它。 请给我一天。

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    我与另一位团队成员交谈过。 是否正在尝试将 TIDM 02010移植到 F280015x? 如果是、则该参考设计是专门为 F280013x 设计的。 所有支持文件都是针对 F280013x 的硬件和软件编写的。 如果您要将该项目迁移到 F280015x、则需要更新 F280015x 的硬件抽象层。

    此致!

    Ryan Ma