This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:需要帮助了解复位处理

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1418751/tms320f280049c-need-help-to-understand-reset-handling

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

你(们)好

我正在控制器上运行我的代码:F280049C.  
当我按下复位按钮时、程序将暂停并提供以下输出。  

在地址"0x3fb02a"处中断(没有可用的调试信息或在程序代码之外)。  

我如何配置它、这样当我按下 Launchpad 上的"复位"按钮时、它应该能从头开始运行我的应用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alister:

    当您在闪存中对代码进行编程并在闪存引导模式下对器件进行编程后(请参阅 TRM 中的"BootROM"一章)、在复位时、它将始终从头运行您的应用。

    谢谢